搜索常见问题解答
A类断路器和B类断路器的区别?
问题描述:
A类断路器和B类断路器的区别?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
GB14048.2-2008和IEC60947-2都有写:使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性。因此:
A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障要求速断,没有承载短路电流的要求,所以没有Icw的参数。
B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护,和下级断路器配合,做电流选择性,这样它就需要Icw,因为它需要承载一定时间的短路电流。
A类断路器可有一定的人为的短延时,但没有额定短时耐受电流Icw的参数,因为标准不要求,所以没有标注出来。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: