问题描述:
iC65的电气附件iMX+OF和单选iMX加iOF有什么异同?所属产品线:
iC65解决方法:
iMX+OF和单选iMX加iOF实现的都是一个分励线圈和一个辅助触点的功能,但相同电压下,iMX+OF的OF辅助触点是有源点,只能接iMX的电压,但单选iMX加iOF的辅助触点是无源点,对电压没有要求。
是否有帮助?


{}
iMX+OF和单选iMX加iOF实现的都是一个分励线圈和一个辅助触点的功能,但相同电压下,iMX+OF的OF辅助触点是有源点,只能接iMX的电压,但单选iMX加iOF的辅助触点是无源点,对电压没有要求。
是否有帮助?