问题描述:
ARA iC65和ARA iID自动重合控制附件有什么区别?所属产品线:
ARA解决方法:
ARA iC65必须和1~4极的iC65断路器配合使用,ARA iID必须和2极或者4极的iID配合使用,不能混用。而且它们的使用程序也不相同。如图所示:
iID可以通过ARA自动重合控制附件来实现自动重合闸功能。两者之间的自动重合次数是不同的,这取决于ARA所选的程序,ARA iC65最多是5次,ARA iID最多是15次。
是否有帮助?


{}
ARA iC65必须和1~4极的iC65断路器配合使用,ARA iID必须和2极或者4极的iID配合使用,不能混用。而且它们的使用程序也不相同。如图所示:
iID可以通过ARA自动重合控制附件来实现自动重合闸功能。两者之间的自动重合次数是不同的,这取决于ARA所选的程序,ARA iC65最多是5次,ARA iID最多是15次。
是否有帮助?