所属产品线:
调谐电抗器解决方法:

(1) 调谐回路补偿容量为由调谐电抗器和电容器组成的补偿回路向系统实际补偿的容性无功容量。(2) 调谐频率 210Hz, 电抗率为 5.67%, 主要抑制 5 次及 5 次以上谐波;调谐频率 189Hz, 电抗率为7%, 主要抑制 5 次及 5 次以上谐波;调谐频率 134Hz, 电抗率为 14%, 主要抑制 3 次及 3 次以上谐波。(3) 缺省值为 400V 系统电压。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站

(1) 调谐回路补偿容量为由调谐电抗器和电容器组成的补偿回路向系统实际补偿的容性无功容量。(2) 调谐频率 210Hz, 电抗率为 5.67%, 主要抑制 5 次及 5 次以上谐波;调谐频率 189Hz, 电抗率为7%, 主要抑制 5 次及 5 次以上谐波;调谐频率 134Hz, 电抗率为 14%, 主要抑制 3 次及 3 次以上谐波。(3) 缺省值为 400V 系统电压。
是否有帮助?