问题描述:
ATV310变频器制动电阻如何接线?投入制动电阻需要设置哪个参数?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310A变频器制动电阻接线如下:
制动电阻参数设置如下:
CONF(配置模式)-FULL(完整菜单)-500(功能菜单)-501(斜坡菜单)-501.6(减速时间自适应)设置成00(未激活)。
是否有帮助?
{}
ATV310A变频器制动电阻接线如下:
制动电阻参数设置如下:
CONF(配置模式)-FULL(完整菜单)-500(功能菜单)-501(斜坡菜单)-501.6(减速时间自适应)设置成00(未激活)。
是否有帮助?