搜索常见问题解答
[Q&A]ATV310的工作温度是多少?
所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
运行温度:- 10...+ 55,无降容,在变频器顶部保护盖取下时最高可达 + 60°C,+ 55°C 以上每升高 1°C,电流下降 2.2%
存储温度:-25...+70°C。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围:
{}
搜索常见问题解答
运行温度:- 10...+ 55,无降容,在变频器顶部保护盖取下时最高可达 + 60°C,+ 55°C 以上每升高 1°C,电流下降 2.2%
存储温度:-25...+70°C。
是否有帮助?