{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
[Q&A]ATV630和ATV650变频器加减速时间怎么设置?
问题描述:
ATV630和ATV650变频器加减速时间怎么设置?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV600变频器如何进入菜单:菜单介绍

功能描述:将加减速时间设置为10S。设置步骤如下:

参数设置是否正确按照如下步骤检测:

DI1端子和24V接通,变频器运行。从 0 加速至[电机额定频率] FrS所需时间为10S。

DI1端子和24V断开,变频器减速停机。从 [电机额定频率] FrS 减速至 0 所需时间为10S。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: