搜索常见问题解答
[Q&A]ATV650常用通讯卡选件表?
所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
EtherNet IP 及 Modbus TCP卡(双口) | VW3A3720 | |||
CANopen (菊花链) | VW3A3608 | |||
CANopen (SUB-D接口) | VW3A3618 | |||
CANopen (螺旋式接线柱) | VW3A3628 | |||
Profinet 通讯卡 | VW3A3627 | |||
Profibus DP V1 通讯卡 | VW3A3607 | |||
DeviceNet 通讯卡 | VW3A3609 |
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: