{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

[Q&A]带Ti24的RCA可以实现什么功能?

所属产品线:
RCA

解决方法:

1 与可编程逻辑控制器、监控系统和任何其他的通讯设备直接连接,输入/输出端信号为直流24V(控制信号,OFSD状态指示)。

2 通过预接连接线实现和Acti9Smartlink智能接口单元的快速可靠连接

3 OF”无源干接点实现远程指示。

4 提供两种操作模式,“1”和“3”。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: