搜索常见问题解答
LR97D的过载、缺相及转子锁死这些保护是如何动作的?
所属产品线:
LR97D电子过流继电器解决方法:
LR97D的过载、缺相及转子锁死这些保护遵循如下表格的电流时间动作关系:
保护类型 | 电流特性 | 脱扣延时时间 |
过载 | Imax > Is | O-Time |
缺相 | Imin < 10 % of Imax | < 3s |
转子堵死 | Imax > 3 x Is | 启动时:D-Time 正常运行时:< 0.5s |
Imax: 最大相电流值 Imin: 最小相电流值 Is: 过载电流设定值
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: