搜索常见问题解答
[Q&A]M241系列PLC最多可扩展多少个TM3 IO模块?
问题描述:
M241系列PLC最多可扩展多少个TM3 IO模块?所属产品线:
Modicon M241; Modicon TM3扩展模块解决方法:
M241 PLC 本 地 扩展 最 多 7 个 TM3 模 块 ,如 果 使用 TM3 发射 和接 收 模 块(TM3XTRA1&TM3XREC1)可再扩展最多 7 个 TM3 IO 模块, 总的 TM3 扩展模块数量最大可达14 个。
需要注意的是,TM3DM32R 模块比较特殊。如果都扩展 TM3DM32R 模块则数量无法达到 14 个,本体不使用发送接收模块的情况下可扩展 5 个,使用发送接收模块的情况下则最大可以扩展 9 个 TM3DM32R 模块(本体 4 个,接收模块后面扩展 5 个)。
使用发射和接收模块的扩展结构如下图所示:
注意:
➢ TM3 发射器和接收器模块不包含在扩展模块最大计数之内。
➢ 包含 TM4、 TM3 和 TM2 扩展模块的配置由 EcoStruxure Machine Expert 软件在配置窗口中进行验证。
➢ 另外,M241还可以使用TM3BC***总线耦合器来扩展TM3分布式IO系统。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: