搜索常见问题解答
[Q&A]M241 系列 PLC 出厂时是否自带 SD 卡?其用途是什么?
问题描述:
M241 系列 PLC 出厂时是否自带 SD 卡?其用途是什么?所属产品线:
Modicon M241解决方法:
M241 PLC 的 SD 卡需单独订购,施耐德电气订货型号为 TMASD1。 TMASD1 与逻辑控制器的配合使用已经过严格测试。 用户可以使用其他商用 SD 存储卡,且 M241 仅支持 FAT 或FAT32 格式化的 SD 卡, 最大 32 GB, 建议用户订购施耐德电气 M241 标准存储卡。
SD 卡用于更新控制器固件、 初始化控制器、 克隆控制器、 下载配置文件到控制器、 存储数据记录、管理用户文件。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: