{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

[Q&A]EA9A45/65和EA9A47/67均为“相线+中性线”小型断路器,其区别是什么?

所属产品线:
Easy 9 小型断路器

解决方法:

1.宽度不同。EA9A45/65的宽度是18mm, EA9A47/67的宽度是36mm;

2.额定电流范围不同。EA9A45/65的额定电流范围从6A~40A, EA9A47/67的额定电流范围从10A~63A;

3.接线能力不同。EA9A45/65仅适用于16mm2及以下导线,EA9A47/67最大接线达到35mm2;

4.以上参数不同决定了二者的使用场合不同。EA9A45/65适用于各配电分回路中,EA9A47/67一般用于住户配电箱总进线。




是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: