{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

[Q&A]MT自动解除闭锁机构?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

具有解除闭锁机构的断路器,其分断能力达到 150kA,当短路电流高于37kA (L1) 和 65kA (H3) 时,它会使断路器极快分断。而当短路电流低于这个界限时,解除闭锁机构不会被触发,因此控制单元可以提供下级装置完全的选择性。




是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: