{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

[Q&A]MT断路器安装方便?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

由于体积最优,Masterpact MT 简化了开关柜设计和安装。 Masterpact MT 4 种连接布局:630A ~ 1600A N1 一种,800A ~ 3200A 一种,4000A 一种,4000A ~ 6300A 一种;

MT N,MT H 800A到6300A(除4000A)具有相同的连接端子;前连接不需要留有空间,因为端子没有增加断路器的深度;在水平或垂直母排上后连接,只要把连接端子转 90度即可。




是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: