搜索常见问题解答
[Q&A]NWDC满足哪些环境要求?
所属产品线:
MT/NW 1000V解决方法:
满足IEC60068-2-1 干冷(-55摄氏度) 干热(+85摄氏度)IEC60068-2-30湿热性(温度55摄氏度时,相对湿度95%) IEC60068-2-52盐雾(2类)
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围:
{}
搜索常见问题解答
满足IEC60068-2-1 干冷(-55摄氏度) 干热(+85摄氏度)IEC60068-2-30湿热性(温度55摄氏度时,相对湿度95%) IEC60068-2-52盐雾(2类)
是否有帮助?