搜索常见问题解答
M241作为Modbus从站所支持的功能码有哪些?
所属产品线:
Modicon M241解决方法:
当控制器配置为 Modbus 从站时,支持以下 Modbus 请求:
1 (1 hex) – 读取数字量输出 (%Q)
2 (2 hex) – 读取数字输入 (%I)
3 (3 hex) – 读取多个寄存器 (%MW)
6 (6 hex) – 写入单个寄存器 (%MW)
8(8 hex)– 诊断
15(F hex) – 写入多个数字量输出 (%Q)
16(10 hex)– 写入多个寄存器 (%MW)
23(17 hex)– 读取/ 写入多个寄存器 (%MW)
43(2B hex)– 读取设备标识
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: