搜索常见问题解答
ATV610变频器有几种宏?
问题描述:
ATV610变频器有几种宏?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器针对客户需求专门定制了一共7种应用宏,无需修改参数就可以使用,常见的5种定制宏:起动/停止(Start/Stop),自动/手动 (Auto/Manual),PID控制器(PID controller),预设速度(Preset speeds),Modbus通信(Connection to Modbusfieldbus)。另外两种为多泵控制1和多泵控制2。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: