undefined [object Object]
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

[Q&A]MT通信接口Modbus总线可以有几种方式连接到中央控制器?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

Modbus总线可以有3种方式连接到中央控制器

直接连接到PLC,如果PLC有Modbus端口则不击需要通信接口;

直接连接到计算机,需要Modbus(RS485)/串口(RS232)通信接口

连接到TCP/IP(Ethenet)网络,需要Modbus(RS485)/ TCP/IP(Ethenet)通信接口




是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: