{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

[Q&A]NAM整体落地式柜体标准配置有哪些?

所属产品线:
Spacial NAM

解决方法:

● 封闭式柜体

IP防护等级(IEC60529)IP 55

IK抗外部机械冲击能力 (IEC62262)

● 钢板柜体:IK 10

● 钢板玻璃前门柜体:IK 08

● 柜体外表面均采用聚酯环氧粉末喷涂成型,成织纹状

● 柜体本身和前门:冷轧钢板

● 安装板:镀锌钢板

● 颜色:RAL7035




是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: