搜索常见问题解答
[Q&A]MVS的运行和贮存的环境温度是多少?
所属产品线:
EasyPact MVS解决方法:
MVS可以在以下温度条件下运行:
电气和机械特性适用于环境温度:-5℃~+70℃
-35℃是可确保合闸
贮存条件:
MVS无控制单元适合于-40℃~+85℃
有控制单元适合于-25℃~+85℃
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围:
{}
搜索常见问题解答
MVS可以在以下温度条件下运行:
电气和机械特性适用于环境温度:-5℃~+70℃
-35℃是可确保合闸
贮存条件:
MVS无控制单元适合于-40℃~+85℃
有控制单元适合于-25℃~+85℃
是否有帮助?