搜索常见问题解答
客户选择NSM201052PS大型组合拼装式落地控制柜,需要坐地直接安装,安装孔尺寸是多少?
所属产品线:
Spacial NSM解决方法:
NSM大型组合拼装式落地控制柜的尺寸图如下所示:
需要注意:右下角的图是局部内视图,其中左半部分是顶部俯视图,B-125、C-125是顶部吊环的安装孔:大小M12;右半部分是剖面图,B-165、C-165才是底部安装孔:大小φ12.5。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围:
{}
搜索常见问题解答
NSM大型组合拼装式落地控制柜的尺寸图如下所示:
需要注意:右下角的图是局部内视图,其中左半部分是顶部俯视图,B-125、C-125是顶部吊环的安装孔:大小M12;右半部分是剖面图,B-165、C-165才是底部安装孔:大小φ12.5。
是否有帮助?