{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Climasys工业空调选型中,冷却功率、能量消耗有两行参数(L35-L35和L35-L50),这是什么意思?

所属产品线:
Climasys

解决方法:

这是两种工况的描述,第一行L35-L35是一种工况,其中前面的L35指机柜内温度35 ℃,后面的L35表示环境温度是35 ℃的情况。同样的,L35-L50是另外一种工况,其中前面的L35指机柜内温度35 ℃,后面的L50表示环境温度是50 ℃的情况。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: