问题描述:
ATS48软起动器连接电动机的接线端子应注意的问题。所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48软起动器所有系列都设置了连接电动机的端子2/T1、4/T2、6/T3和旁路接触器端子A2、B2、C2。虽然两组端子直接连通,但电动机的端子侧设置有电流检测装置,如果将电机电缆接在A2、B2、C2这一组端子上,则软起动器在起动过程或运行状态不能检测输出电流,会报故障,故障代码“PHF”。此故障并非供电电源回路问题。
是否有帮助?


{}
ATS48软起动器所有系列都设置了连接电动机的端子2/T1、4/T2、6/T3和旁路接触器端子A2、B2、C2。虽然两组端子直接连通,但电动机的端子侧设置有电流检测装置,如果将电机电缆接在A2、B2、C2这一组端子上,则软起动器在起动过程或运行状态不能检测输出电流,会报故障,故障代码“PHF”。此故障并非供电电源回路问题。
是否有帮助?