问题描述:
BCPM与触摸屏Magelis XBT GT2110的Modbus RS485通讯电缆?所属产品线:
服务器电源监测装置BCPM解决方法:
BCPM RS485端口为2线接线端子,XBT GT2110 RS485端口分别有Com1:DB9接口和Com2:RJ45接口。施耐德没有此类专用电缆销售,GT2110 Com口管脚定义如下:
是否有帮助?


{}
BCPM RS485端口为2线接线端子,XBT GT2110 RS485端口分别有Com1:DB9接口和Com2:RJ45接口。施耐德没有此类专用电缆销售,GT2110 Com口管脚定义如下:
是否有帮助?