问题描述:
电子数据处理设备供电回路使用RCD漏电保护时,需注意什么?所属产品线:
Vigi iC65解决方法:
由于电子设备的正常泄漏电流较大,每个回路所带电子设备台数不能过多,其总泄漏电流应小于RCD的额定不动作电流。例如台式电脑的泄漏电流为3-4毫安,则30毫安的RCD回路所接电脑台数不宜超过5台。
有些供电给数据处理设备的线路,其电源线路上常装有抗干扰的大容量滤波电容器,电容器的一端是通过设备外壳和PE线接地的,其工作时电容电流大都超过15毫安,RCD可能误动作,此类数据处理设备的防电击不能采用RCD。IEC为数据处理设备的电气安全制定有专门的标准,见IEC364-4-707。
是否有帮助?