可持续发展是指在不影响子孙后代满足其自身需求能力的情况下满足当前需求的能力。这是一个整体研究方法,考虑到发展的经济,社会和环境方面。
本可持续发展相关词汇表中包含的一些关键概念和名词是:
CDP碳认证、碳信用、循环经济、气候中立、气候变化、气候风险、减碳、能源属性证书、能效、能源管理、ESG、重要性评估、公司净零温室气体排放、电力购买协议、范围1排放、范围2排放、范围3排放、SEC气候相关披露规则、风电。
Air Acidification 大气酸化
指大气中含有大量的人类排放的酸性气体。酸性气体随降雨、降雪或 直接落入水体和土壤中可能造成土壤和水环境的酸化。大气中的酸性物质会随雨水滴落到土壤 ,降雨中的强酸性物质会导致森林破坏。
Air Toxicity 大气毒物
指由于人类活动或自然过程排入大气、并对人和环境产生有害影响的物质。大气 毒物以气态和颗粒两种形式存在于大气中。其主要来源是能源利用中煤和石油的 燃烧 ,大量地排放出五大污染物——硫氧化物、氮氧化物、碳氢化合物、一氧化碳及颗粒物。大气中最普遍的污染物是硫氧化物和颗粒物。
Anthropogenic Climate Change 人致气候变化
指人类活动而造成的地球气候变化。这包括通过燃烧化石燃料、 森林砍伐和其他工业过程向大气中释放温室气体。“人致”一词是指“ 由人类造成”,因此人致气候变化是指由人类活动引起的变化。
Baseline Year 基准年
用于测量一段时间内的变化或进度的参考点或起始点。基准年的概念广 泛用于各个领域,包括银行业、建筑业、水利以及气候变化等方面,涉及最多是应对气候变化(温室气体减排、温室气体排放清单)方面。
Benefit Corporation (B Corp) 共益企业认证(B Corp)
这一概念最初来自美国非营利机构“共益实验室”(B Lab),即企业在环境、社会和公司治理(ESG)因素方面达到高标准的验证绩效、 问责制和透明度。申请的企业必须获得 80 分以上才有机会通过认证成为“共益企业” ,且每两年需要重新验证 ,这是一种严谨的、可持续的认证体系。
Le Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre 温室气体排放清单
指以政府、企业等为单位计算其在社会和生产活动中各环节直接或者间接排放的温室气体,称作编制温室气体排放清单。旨在帮助企业评估和监控其温室气体排放状况,并采取相应的减排措施。
Biodiversity 生物多样性
指生物(动物、植物、微生物)与环境形成的生态复合体以及与此相 关的各种生态过程的总和,包括生态系统多样性、物种多样性和基因多样性三个层次。到 2030 年 ,在施耐德电气的业务中 ,将实现生物多样性无净损失。
Biogas/Biomethane 沼气/生物甲烷
沼气是一种可再生能源,通常以气态形式消耗以取代传统的化石燃料(化石燃料 有时被称为“天然气”,不能与沼气混淆)。它是有机物通过厌氧消化分解产生的, 例如农业废弃物,食品废弃物和污水等。该过程发生在密封设备中,微生物在没 有氧气的情况下分解有机物,产生甲烷和二氧化碳,以及其他微量气体。如果经过提纯 ,沼气可以转化为生物甲烷并注入到大气中。
Building Research Establishment Environmental Assessment Method 英国建筑研究院环境评估方法
评估、评定和证明楼宇、社区和基础设施项目具备可持续性的方法。描述建筑环境性能最权威的国际标准之一,也是全球最广泛使用的绿色建筑评估方法。
BVB 建筑材料评估工具
全称为Byggvarubedömningen ,是一种建筑材料评估工具 ,是由瑞典 主要业主和建筑承包商组成的商业协会制定的一种认证标准。所有与 BVB 关联的公司 ,都需要坚持在其施工和管理项目中使用环保批准的产品。
Carbon Capture 碳捕捉
指将工业生产中的二氧化碳用各种手段捕捉然后储存或者利用的过程。就是捕捉释放到大气中的二氧化碳,压缩之后,压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。
Carbon Credit 碳信用
又称碳权,指在经过联合国或联合国认可的减排组织认证的条件下,国家或企业 以增加能源使用效率、减少污染或减少开发等方式减少碳排放,因此得到可以进 入碳交易市场的碳排放计量单位。“碳补偿或碳信用额度代表的是已经通过根据 可靠标准进行验证的项目减少、避免或捕获的温室气体排放。”
Carbon Dioxide Equivalent 二氧化碳等排量
用作比较不同温室气体排放的量度单位,可以用来比较不同温室气体在全球升温 潜能值方面的排放量指标。这样就可以比较和汇总不同温室气体的总温升效应。
Carbon Footprint 碳足迹
用来衡量个体、组织、产品或国家在一定时间内直接或间接导致的二氧化碳排放量的指标。
Carbon Neutrality 碳中和
一般是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间 接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。 2023 年 9 月《2023 全球碳中和年度进展报告》在北京正式发布。报告系统评价了全球 197 个国家在碳中和承诺、低碳技术、气候投融资、国际气候合作等方面的进程 ,为推动各国深化碳中和转型、弥合全球碳中和进展与《巴黎协定》温升目标的差距提供了重要信息和参考。
Carbon Disclosure Project (CDP) 碳信息披露项目
由总部设在英国、日本、印度、中国、德国和美国的跨国非营利组织,帮助公司和城市披露其环境影响。每年都会要求世界上的大企业公开碳排放信息及为气候变化所采取措施的细节。已发展成为碳排放披露方法论和企业流程的经典 标准。它旨在使环境报告和风险管理成为一种业务规范,推动信息披露、洞察和行动 ,以实现可持续经济发展。
China RoHS 中国RoHS
又称“国推RoHS认证”,指对于电子信息产品污染控制国家推行的自愿认证。 2011年8月25日,国家认监委、工业和信息化部共同确定并发布了《国家统一推行的电子信息污染控制自愿性认证实施规则》和《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证目录(第一批)》。明确提出国家认监委与工业和信息化部采取措施鼓励、支持电子信息产品的生产者、销售者、进口者对其生产、销售、进口的电子信息产品申请国推污染控制认证,如包括对满足国推污染控制自愿性认证的产品及相关获证企业在废弃电器电子产品处理基金征收上的减免、优先纳入政府采购计划、推动国际互认以及强制性认证对国推RoHS认证结果的采信等。
Circular Economy 循环经济
新型经济模式,是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为特征,符合可持续发展理念的经济模式,其本质是“资源—产品—消费—再生资源”的物质闭环流动的生态经济。
Climate Neutrality 气候中性
根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)2018 年发布的《全球升温 1.5ºC》的报告中阐述 ,气候中性和碳中和的定义与净零二氧化碳排放量一致 ,即:即在一定时期内,通过人为的二氧化碳移除,使得全球人为的二氧化碳排放量达到平衡状态,从而实现净零二氧化碳排放。
Climate Change 气候变化
指气候平均状态随时间的变化,即气候平均状态和离差值两者中的一个或两个一起出现了统计意义上的显著变化。离差值越大,表明气候变化的幅度越大,气候状态越不稳定。也泛指各种时间尺度气候状态的变化,范围从最长几十亿年到最短的年际变化。可分为地质时期气候变化、历史时期气候变化和现代气候变化。气候变化一词在联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的使用中 ,是指气候随时间的任何变化,无论其原因是自然变率,还是人类活动的结果。这有别于《联合国气候变化框架公约》中的用法。在公约中,气候变化是指“经过相当一段时间的观察,在自然气候变化之外,由人类活动直接或间接地改变全球大气组成所导致的气候改变”。
Climate Risks (physical) 气候变化的物理风险
指气候变化导致的物理环境改变给经济社会系统带来的风险,可能导致经济系统的短期瘫痪,如热浪、干旱、洪水、风暴和海平面上升。
Climate Risks (transitional) 气候变化的转型风险
指气候政策在促进经济社会系统转型过程中,诱发的系统性风险,如经济条件的变化、社会和政治不稳定以及全球供应链的变化。
CMR CMR 有害物质统称
欧盟REACH法规框架下规定的一类有害物质,指具有致癌(Carcinogenic )、致突变(Mutagenic )、致生殖毒性的物质的化学物质(Toxic to Reproduction)。
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission guide to Enterprise Risk Management (COSOERM) 企业风险管理框架
企业风险管理,是指企业围绕总体经营目标,通过在企业管理的各个环节和经营 过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立全面的风险管理体系,包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险 管理信息系统和内部控制系统,从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的方法。 内部控制是全面风险管理的必要环节,帮助企业将环境、社会和治理风险纳入企业风险管理进程。
Convention on Biological Diversity (CBD) 《生物多样性公约》
一项保护地球生物资源的国际性公约,于 1992年6月1日由联合国环境规划署发起的政府间谈判委员会第七次会议在内罗毕通过,公约于1993年12月29日正式生效。 中国于1992年6月11日签署该公约。
The Conference of Parties on climate 《联合国气候变化框架公约》缔约方大会
制定《联合国气候变化框架公约》的最高机构,由拥有选举权并已批准或加入公约的国家组成。缔约方大会每年举行,审查在减缓和适应气候变化方面取得的进 展,谈判和商定应对气候变化及其社会和经济影响的行动,并就如何执行《联合国气候变化框架公约》作出决定。
Corporate Knights 企业爵士
由总部位于多伦多的媒体及调研公司 Corporate Knights,根据可持续发展绩效发布企业排名。受评选公司必须是公开的上市公司,并且在评级年度的收入至少达到10亿美元,才能入选该榜单。
Corporate Sustainability Reporting Directive 企业可持续发展报告指令
欧盟委员会针对企业披露的可持续发展报告的要求,适用于大量欧盟和非欧盟公司,要求报告实体如何影响人类和环境,并要求作为年度财务报表的一部分进行保证。指令于2022年11月由欧盟理事会通过,2024年7月将在欧盟各成员国实施。 此外,欧盟还在2023年发布了《企业可持续性发展尽职调查指令》,这两个指令覆盖了对供应链上企业的管控和强制性信息披露,影响范围扩大到在欧盟符合监管条件的第三国企业,这也预示着欧洲ESG强监管时代到来,客观上将推动世界各国建设更加透明、更加绿色的供应链。《企业可持续发展报告指令》侧重于对企业 ESG信息强制性披露规定 ,包括供应链上相关企业信息。
Cradle to Cradle 从摇篮到摇篮
从摇篮到摇篮认证是一种产品标准,用于评估材料和产品的安全、循环以及责任等,涵盖五大可持续发展绩效类别:材料健康、产品循环、清洁空气和气候保护、水喝土壤管理。从技术层面再现了发展循环经济的场景。
CSRHub CSRHub评级方面的专业机构
对企业社会责任和可持续发展进行评估的机构,是目前全球公认的在CSR评级方面的专业机构。它对来自13家ESG分析师数据库的数据进行收集、统计和标准化,对133个国家中的17500家公司进行了评估。
Decarbonization 减碳
把石油中的高碳物质(含碳原子数多的物质)如十六烷等转化成低碳物质。现今说到减碳 ,通常是指减少二氧化碳的排放量。
Declaration of Performance (DoP) 欧盟建筑产品的性能声明
建筑产品的“成分表”认证,帮助需求方快速识别符合其项目要求的产品。建筑材料、建筑产品、卫浴产品等属于欧盟建材指令法规品类,都必须出具一份建筑产品的性能声明文件和CE markiing(CE标记)。
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 道琼斯可持续发展指数
颁布于1999年,主要是从经济、社会及环境三个方面,以投资角度评估企业持续发展的能力。
Durability 耐用性
指产品在较长时期内保持其功能,不会导致品质或价值显着下降的能力。这还意味着,制造商将在产品的整个生命周期内提供更换部件和维护服务。耐用性结果必须基于可靠的科学证据、测试和模拟。同样重要的是要包括 可靠且可验证的数据,如产品的预期使用寿命、设计使用的条件以及所提供的任何担保。
EcoDesign 生态设计
也称绿色设计或生命周期设计或环境设计,是指将环境因素纳入设计之中,从而帮助确定设计的决策方向。生态设计要求在产品开发所有阶段均考虑环境因素,从产品的整个生命周期减少对环境的影响,最终引导产生一个更具有可持续性的生产和消费系统。对此,施耐德电气可以提供一项名为EcoDesign WayTM 的评估流程,通过记分来体现企业运营中的环境绩效与产品创造(OCP)相关性。施耐德电气EcoDesign WayTM 记分卡可帮助项目团队根据客户的期望和产品具体情况,定义从开发的最初阶段开始要考虑的关键环境因素。
EcoVadis EcoVadis 认证
基于SaaS数据平台应用于各国际供应链管理的系统平台。涵盖了除质量之外的所有企业社会责任公司治理项目。EcoVadis 是一个非财务的企业社会责任管理体系,它涵盖了广泛的企业。根据企业不同规模和行业归属、以在线提交资料方式进行综合评价,专门应用于各国际供应链管理组织而搭建的系统平台 ,专注于帮助公司从其供应商收集信息,以更高效、更全面地洞察供应链可持续发展绩效。其认证有效期为12个月,每年进行一次重新评估。
Endocrine Disruptors 内分泌干扰素
指可模拟人体荷尔蒙(激素)扰乱内分泌的物质。工商业、废物、食水、空气、动植物、食物等和人类的生殖及健康环环紧扣。经过污染环境后的食品,经饮食或接触等进入动物及人体并影响生殖系统,并将造成长久以至跨代的影响。
Electrification 电气化
指国民经济各部门和人民生活广泛使用的电力。目前,世界各国和地区的用电规模及不同发展阶段的电气化水平,受技术、经济、社会和自然因素的影响 ,呈现出不同的电气化水平。
Embodied Carbon 隐含碳
指任何一种产品的生产,都会直接或间接地产生碳排放。具体来说,它涵盖了从原材料获取到最终产品产出的整个生产链中所排放的二氧化碳。这一概念强调了产品在其生命周期内对环境的影响,不仅包括最终使用阶段的碳排放,还包括生产、运输、维护和处置等各个环节的碳排放。
Emission Factor/Emissions Intensity 排放因素/排放系数
指每一种能源燃烧或使用过程中单位能源所产生的碳排放数量。它反映了能源使用过程中碳排放的效率,是评估能源利用效率和环境保护程度的重要指标。碳排放系数通常基于国际能源机构(IEA)或联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的数据,用于计算不同能源的碳排放量。
Emission Factor for Electricity 电网/电力排放因子
指在发电过程中,每单位电力产出所释放的污染物数量。它反映了电力生产对环境的影响程度,也是评价电力行业环保水平的重要指标。电力排放因子主要包括二氧化碳、氮氧化物、硫化物等污染物的排放。
End-of-life 报废
零件、机器等因不能继续使用或不合格而作废。此过程的指导文件是报废说明, 是一份负责任地处理和回收产品的完整指南。说明产品需要特定处理时优化回收 和回收利用,并在产品寿命结束后减少健康和安全风险。此外,它还能够指导产品循环性能及相关维护和维修服务、耐久性等。
Energy Attribute Certificates (EACs) 能源属性证书
绿证等表征能源生产、消费和环境属性信息的体系,在全球范围内被统称为能源属性证书(EACs) ,是代表可再生能源发电的环境属性证书。它们用于跟踪和核实可再生能源的生产 ,并支持可再生能源市场的发展。每一个 EAC 都代表一定的能源量来自可再生能源 ,如太阳能、风能或水电。
Energy-as-a-Service (EaaS) 能源即服务
一种创新的能源商业模式,也是一种组合了硬件、软件和服务的交付模型,其体现是“打包式”服务。EaaS模式融合了合同能源管理等传统能源服务模式,同时,该模式还引入了一系列覆盖了从电网聚合与管理,到家庭或校园能源管理,到电动汽车充电解决方案,以及点对点能源交易的创新方案,旨在减少或消除在资金筹措、资产拥有和系统运营方面对高成本能源生产和储能系统的财务负担。
Energy depletion 能源消耗
又称能源消费,是指生产和生活所消耗的能源。能源消耗按人平均的占有量是衡量一个国家经济发展和人民生活水平的重要标志。人均能耗越多,国民生产总值就越大,社会也就越富裕。随着经济的增长,工业化阶段初期和中期能源消耗一 般呈缓慢上升趋势,当经济发展进入后工业化阶段后,经济增长方式发生重大改变 ,能源消费强度开始下降。
Energy efficiency 能效
指在能源利用中,发挥作用的与实际消耗的能源量之比。从消费角度看,能效是 指为终端用户提供的服务与所消耗的总能源量之比,指在保持或提高性能同时, 使用更少的能源来完成相同任务的能力。通过为客户提供高度节能的产品或帮助 降低其安装或流程的能源消耗,施耐德电气帮助他们实现可持续发展目标,节省能源成本并减少碳足迹。
Energy Efficiency Directive EED (Article 8) 欧盟能源效率指令
欧洲联盟为应对能源挑战而制定的一项战略性法规。旨在通过提高欧盟成员国的能源效率,降低碳排放,实现可持续发展的目标。该指令规定了欧盟境内,从供应商到终端使用者,所有企业的能源消耗量必须在一定的合理范围内,以达到减少环境的负担和节省能源的目的。该指令涵盖各个领域,包括工业、建筑、交通等,为欧洲的能源政策提供了坚实的框架。
Energy management 能源管理
对能源的生产、分配、转换和消耗的全过程进行科学的计划、组织、 检查、控制和监督工作的总称,它涉及能源供应管理和能源需求管理。能源供应管理涉及能源的采购、分配和管理,而能源需求管理属于能源的使用和消耗方式。
Energy Star 美国“能源之星”计划
是美国能源部和美国环保署共同推行的政府计划,旨在更好地保护生存环境,节约能源。能源之星计划于1992年由美国环保署(EPA)和美国能源部(DOE)所启动,目的是为了降低能源消耗及减少温室气体排放。最早配合此计划的产品主要是电脑等资讯电器,现在纳入此计划认证范围的产品已达 30 多类 ,如家用电器 ,制热制冷设备 ,电子产品 ,照明产品等等 。在中国市场认证最多的是照明产品,包括LED光源、节能灯、灯具、交通信号灯和出口指示灯。
Environmental Justice 环境公平
指在制定、实施和执行环境法律、法规和政策方面,不分种族、肤色、民族血统或收入,公平对待并有意义地涉及所有的人。它还包括所有社区都有权免受环境危害和获得清洁空气、水和土地的想法。
EP100 EP100倡议
国际气候组织(The Climate Group)与节约能源联盟(Alliance to Save Energy)在2016年共同发起的全球能源生产效率提升倡议。目前全球已有超过120家企业参与到EP100 中。加入 EP100 的企业必须在下列三个承诺目标中至少选择一项 ,并每年披露相关进展与数据:
1.能源生产效率提升2倍:企业需在 25 年内将其在全球能源生产效率翻倍;
2.实施能源管理体系:在全球拥有商业大楼或生产厂房的企业 ,需在 10 年内建置智慧能源管理系统,以提升能源生产效率;
3.拥有并实际使用净零碳建筑:企业拥有、使用和开发的的建筑需在 2030 年前达到净零碳排放。
EPD 环境产品声明
国际上对产品绿色低碳的一个衡量标准,提供基于环境指标的量化数据,并在相关时提供额外的环境信息。
ESG 环境、社会和治理
环境、社会和治理,简称ESG( Environmental,Social and Governance)。从环境、社会和治理三个维度,评估企业经营的可持续性与对社会价值观念的影响。ESG是政策框架,企业可用此来设置和评估其在所有三个领域的进展。环境标准考虑了公司的碳足迹和资源使用等因素;社会标准评估公司如何对待员工以及与社区互动;治理标准评估公司的领导结构和决策机制。企业最好在ESG的所有三个方面做到尽可能透明。
EU Emissions Trading System (EU ETS) 欧盟碳排放交易体系
一种碳排放管理的总量控制和交易机制,限制安装和航空运营商(欧盟约50%的温室气体排放由这类运营商产生)的总温室气体排放量。欧洲碳排放交易体系是世界上最大的碳排放交易市场 ,在世界碳交易市场中具有示范作用。
EU Green Taxonomy 欧盟绿色分类法
指欧盟为对可持续的经济活动进行分类而建立的一套标准和技术筛选方法。该分类法旨在为投资者、公司和决策者提供一个共同体系,以识别和评估经济活动的可持续性。它将界定符合到2050年净零轨迹和气候以外的更广泛环境目标的经济活动标准。
EV100 EV100倡议
一项由气候组织(the Climate Group)发起的全球倡议,旨在从企业层面推动新能源汽车的使用。加入该倡议的公司,需要再2030年实现公司层面3.5吨以下的车100%采用新能源车型、3.5~7.5 吨的车50%采用新能源、采取激励措施鼓励员工更换新能源车,以及安装足够的充电桩保证公司及员工新能源车的正常使用。施耐德电气于2020年宣布加入EV100倡议,正式推出“绿色车队”政策,承诺到2030年将企业用车全部替换为新能源汽车。
FTSE4Good Index Series 富时社会责任指数
由全球指数与数据供应商富时罗素设立,旨在衡量企业在环境、社会和治理实践上的业绩。富时社会责任指数指数被众多市场参与者用于创建和评估负责任的投资基金和其他产品。该指数的评估基于企业治理、健康与安全、反腐败和气候变化等表现。被纳入该指数的企业说明均已达到各种环境、社会和治理标准。
Fuel Switching 燃料转换
燃料转换是指将能源生产或运输所使用的燃料从一种类型的燃料转换到另一种 类型的燃料的过程。这些通常用来减少排放,提高效率,或者利用低成本或者更容易获得的燃料。
Geothermal Energy 地热能
一种可再生能源,利用来自地球核心的热量来发电。地热发电厂主要有两种主要类型:干蒸汽和闪蒸汽 ,同时地热还可以通过地热热泵(GHP)系统用于建筑物的供暖、制冷和工业过程。
GHG Emissions 温室气体排放
温室气体(GHG)是指“吸收红外辐射、在大气中吸收热量、造成温室效应的任何各种气体化合物”。根据《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》,主要的六种温室气体包括:二氧化碳、甲烷、全氟化碳、氢氟碳化物、一氧化二氮和六氟化硫。根据温室气体核算体系和 ISO 14064有三种温室气体排放类别,包括范围1、范围2和范围3。
Global Reporting Initiative (GRI) 全球报告倡议组织
由美国的一个非政府组织“对环境负责的经济体联盟”(简称CERES)和联合国环境规划署(简称UNEP)共同发起的,秘书处设在荷兰的阿姆斯特丹。其目的在于提高可持续发展报告的质量、严谨度和实用性,提高全球范围内可持续发展报告的可比性和可信度,并希望获得全球认同和采用。
Global Warming 全球变暖
也称全球气候变暖,是由于温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡,能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升,造成全球气候变暖。
Green Bonds 绿色债券
指募集资金专门用于支持符合规定条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动,依照法定程序发行并按约定还本付息的有价证券,包括但不限于绿色金融债券、绿色公司债券、绿色企业债券、绿色债务融资工具和绿色资产支持证券。在结构和功能上,绿色债券与传统债券类似,但绿色债券的收入专门针对具有环境效益的项目,如可再生能源、能源效率、清洁交通和可持续水管理。
Green Premium
Green Premium 绿色优质生态标志是施耐德电气打造的生态标志,旨在为客户创造更多价值,为公司创造更多增长。2024 年,它被施耐德电气 Environmental Data Program 所取代。
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 温室气体核算体系
用于测量、报告和管理组织温室气体排放的国际性标准。该体系由世界资源研究所和世界工商业务委员会共同开发,目的是为企业提供一种标准化的方法,以便更好地理解和管理温室气体排放。该体系建立了全面的全球标准化框架,以衡量和管理私营部门和公共部门业务、价值链和缓解行动的温室气体排放量。
Global Real Estate Sustainability Benchmark 全球房地产可持续评估体系
是评估和对比全球房地产和基建设施企业ESG表现的平台,每年为资本市场提供标准化的数据和资料 ,以及投资者驱动的全球 ESG 基准和报告框架 ,供上市房地产企业、私人地产基金、开发商和投资房地产的投资者使用。
GWP 全球增温潜势
为了评价各种温室气体对气候变化影响的相对能力所采用的一种参数,即某一给定物质,在一定时间范围内,与二氧化碳相比而得到的相对辐射影响值。包括了新气体类型的有机氟化物分子。
Halogen 卤素
元素周期中ⅦA族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At)和钿(Ts),简称卤素。它们在自然界都以典型的盐类存在,是成盐元素。氯、溴和氟是可能存在于现代技术中最常见的卤素。有机卤素主要存在于作为添加剂(阻燃剂、颜料)或作为聚合物基质(聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯)。它也可以存在于润滑剂(含氟润滑脂或油)或卤化气体(氟烃、六氟化硫)中)。卤化化合物的问题与其本身毒性或降解时(氯、溴)和/或其持久性/生物累积性有关。
Hazardous Waste 危险废物
指列入国家危险废物名录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和方法认定的危险性的固体废物,例如生产阶段的工业废物、与电力生产相关的废物等。
Hydrogen 氢
最简单的化学元素,仅由一个质子组成。氢是宇宙中储量最丰富的元素,能够以化学的形式储存能量。
Hydropower 水电
即水利发电,是水利科技名词。水力发电是一种可再生能源形式,它利用下落或流动的水的动能来发电。这是最古老的能源发电方式之一,至今仍被广泛使用。
Institutional Shareholder Services (ISS) 机构股东服务集团
企业管治和负责任投资解决方案的提供商,通过提供数据和分析、专家指导和解决方案,帮助股东管理其投资公司的治理风险和价值提升,实现可持续增长。
The Intergovernmental Panel on Climate Change 联合国政府间气候变化专门委员会
英文简称IPCC,是世界气象组织及联合国环境规划署于1988年联合建立的政府间机构。其主要任务是对气候变化科学知识的现状,气候变化对社会、经济的潜在影响以及如何适应和减缓气候变化的可能对策进行评估。联合国政府间气候变化专门委员会的评估被广泛认为是有关气候变化的最权威和全面的信息来源,报告力求确保全面地反映现有各种观点,并使之具有政策相关性,但不具有政策指示性。
International Integrated Reporting Council 国际综合报告理事会
英文简称IIRC,是国际可持续发展会计项目和全球报告倡议组织下属机构,旨在推动在主体报告中作出有关价值创造的披露,使公司能够更完整和准确地描述其绩效,以及长期创造和维持价值的能力。综合报告将财务、环境、社会和公司治理信息整合于单一报告中,为利益相关方提供更全面的公司绩效和前景视图。
International Organization for Standardization 国际标准化组织
英文简称为ISO,是标准化领域中的一个国际组织,拥有167个国家标准机构的成员。ISO负责当今世界上多数领域(包括军工、石油、船舶等垄断行业)的标准化活动,将专家聚集在一起,分享知识,并制定自愿的、基于共识的、与市场相关的国际标准,以支持创新,并提供应对全球挑战的解决方案。
ISO 14001
国际环境管理体系(简称EMS)标准,为促进全球环境质量的改善而制定的一套环境管理的框架文件,目的是为了加强组织(公司、企业)的环境意识、管理能力和保障措施,从而达到改善环境质量的目的。该标准为企业提供框架,用以识别、控制和减少其活动、产品或服务的环境影响。
ISO 50001
能源管理体系认证,是国际上认可度较高的能源管理体系标准之一,基于持续改进的管理体系标准,为企业提供了一个系统的、结构化的方法来管理能源,确保能源使用与企业的战略目标相一致。使企业更轻松地将能源管理集成到其总体运营中 ,以提高质量和环境管理。
Kilowatt-hour (kWh) 千瓦时
电能计量单位,通常用于测量电器、设备或建筑所消耗或产生的电量。相当于一小时使用一千瓦(1KW)的功率。
Lead (Pb) 铅
铅是元素周期表第14(碳族元素)族的软质、银白色或灰色的金属。铅及其化合物具有毒性和生物蓄积性。铅化合物的毒性随着溶解度的增加而增加。铅和铅化合物受到欧盟RoHS、欧盟REACH法规以及世界各地许多其他法规的限制。它可以在多种应用中找到。铅和铅化合物日益受到管制压力,而且每次有替代解决方案时必须予以取代。
Leadership in Energy & Environmental Design 美国LEED绿色建筑认证
美国绿色建 筑委 员 会U.S Green Building Council建立并推行的“绿色建筑评估体系”,主要为建筑及社区提供第三方的认证。建筑或社区若在节能、节水、减少二氧化碳排放、提高室内生活品质、材质及节能方面有突出的性能,则有机会获得 LEED认证。
Life Cycle Assessment 生命周期分析
英文简称LCA,是一种系统和定量方法,用于评估产品、服务或工艺对环境的影响,从原材料的提取,到生产、使用、处置或回收阶段,并从区域、国家乃至全球的广度及其可持续发展的高度来观察问题。
Life Cycle Inventory 生命周期清单分析
英文简称LCI,是生命周期分析(简称LCA)中环境影响评价的基础,也可直接指导实际应用。生命周期清单分析是对产品、工艺或活动等被研究系统在整个生命周期阶段资源、能源的使用与向环境排放废物的定量技术过程。是生命周期评价中的重要阶段,旨在量化产品系统在整个生命周期内相关的输入(如材料、能源、化学品等)和输出(如向空气、水和土壤排放的污染物)数据。
Location-based Emissions 基于地域的排放
也称基于地理位置的排放,是衡量和报告与特定地点相关的温室气体排放的计算方式。这种方法也被称为“地理参考”或“空间显式”排放。
Long-lived Climate Forcers 长寿命气候强迫因子
指在大气中寿命长的一组充分混合的温室气体。包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮以及一些氟化气体,氯氟烃和持久性有机污染物。这些化合物的排放,对气候的影响会持续数十年至数百年。只能通过温室气体移除来减少。
Lower Impact Material 低冲击材料
指通过使用回收材料等,降低对环境的影响和促进资源保护的产品。
Market-based Emissions 基于市场的排放
是衡量和报告与特定地点相关的温室气体排放的另一种计算方式,与基于地域的排放的计算方法相对应。主要衡量计量主体由于合同安排而产生的碳排放,排放因子依据合同确定。这种方法也被称为“全经济”或“部门”排放。
Materiality Assessment 重要性分析
是衡量公司或组织,在ESG影响因素中最关键因素的一种方法。进行重要性评估有助于帮助公司或组织确定将其工作和资源集中在何处,以便最好地满足利益相关方的期望,并对环境和社会产生最积极的影响。通过专注于企业所管理的最重要问题,它还有助于企业以更贴切、更有意义的方式公布可持续发展成果。
Mercury (Hg) 汞
即水银,化学元素,在室温下会变成液态金属。通过欧盟RoHS和欧盟REACH法规以及世界各地许多其他法规,汞和汞化合物是欧盟受到限制的剧毒物质。
Megawatt-hour (MWh) 兆瓦时
电池容量的单位,是一种能源测量单位,相当于1小时所用的100万瓦功率。它通常用于测量发电厂的产出以及企业和家庭的耗电量。
Morgan Stanley Capital International 摩根士丹利资本国家指数
英文简称MSCI,由投资银行机构摩根士丹利收集上市公司的股价、发行量、大股东持有量、自由流通量、每月交易量等数据,并将上市公司按全球行业分类标准进行分类,在每一个行业以一定的标准选取60%市值的股票作为成份股,选取标准包括规模(市值)、长期短期交易量、交叉持股情况和流通股数量。
Nationally Determined Contributions 国家自主贡献
指各国根据自身情况确定的应对气候变化目标,是《巴黎协定》的重要组成部分。各国根据《巴黎协定》向《联合国气候变化框架公约》提交的气候行动计划,概述了每个国家为减少温室气体排放和适应气候变化影响将采取的行动。
Nature-based Climate Solutions 基于自然的气候变化解决方案
指利用自然系统,如森林、湿地和沿海生态系统,帮助减少气候变化的影响。这些解决办法可包括重新造林、保护自然栖息地和恢复退化的生态系统等活动,以可持续的方式管理自然资源。
Net zero GHG emissions 净零碳温室气体排放
指企业尽可能减少温室气体排放,增加二氧化碳清除量。企业减碳从减少范围1、范围2和范围3的排放开始,主动使用可再生能源为设施供电,改善航运路线以减少排放,以及为员工提供节能设备。
Non-financial Reporting Directive 非财务报告指令
指令由欧盟于2014年正式颁布,是要求所属成员国相关披露非财务信息的法律依据。
Ozone Depletion 臭氧消耗
主要指的是臭氧层中臭氧分子的数量减少,这一现象通常也称为臭氧层耗竭或臭氧层破坏。日常生活中如使用氯氟烃等化合物,也会导致臭氧层变薄的现象。臭氧层的主要功能是吸收太阳中的紫外辐射,保护地球上的生物免受过量的紫外线伤害,同时对地球的气候调节也起到了重要作用。然而,由于人类活动导致的臭氧消耗,使得臭氧层变得稀薄,导致过量的紫外辐射到达地面,对人类健康、生态系统以及气候变化产生了负面影响。
The Paris Agreement 巴黎协定
《巴黎协定》由全球178个缔约方共同签署的气候变化协定 ,是一项具有法律约束力的气候变化国际条约,于2015年12月12日在第21届联合国气候变化大会(巴黎气候大会)上通过。该协定旨在将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内,并努力将温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内。
Phenolic Resins 酚醛树脂
无色或黄褐色透明物,常被用作隔离物使用。但酚醛树脂由甲醛制造,甲醛具有致癌性,且加工能耗高,废旧材料无法回收,难以有效处理。
Photochemical Ozone Creation 光化臭氧化
化学术语,也是一种环境指标,指在光的作用下,有机化合物分子被臭氧氧化的反应。环境空气臭氧主要来自于大气光化学反应二次生成,臭氧污染是人为排放的臭氧前体物,参与对流层大气光化学反应,而造成臭氧浓度增高的现象。
Polyvinyl Chloride 聚氯乙烯
英文简称PVC,是一种热塑性塑料,既可以是刚性的,也可以是柔性的,因此被广泛用于各种应用 场合(尤其是建筑领域)。聚氯乙烯是世界上产量第三大的合成聚合物塑料(仅次于聚乙烯和聚丙烯),具有良好的阻燃性 ,但在高温下会降解 ,从而释放出剧毒的化学物质,且在生成的配方中可能存在的难以回收的添加剂,对环境产生进一步污染。
Power purchase agreement 购电协议
英文简称PPA,是发电商(例如电力公司、独立发电商或可再生能源开发商)和电力“接收方”(例如电力公司、公司或政府实体)之间具有法律约束力的合同,其中概述了发电商将其发电电力出售给接收方的条款。企业可以签署购电协议来获取长期可再生电力,并确保减排要求。
Product Category Rules 产品种类规则
简称为PCR,是一套针对一个或多个产品类别制定III类环境声明的特定规则、要求和指南。它规定了特定产品种类开发规定,能使不同的使用者在评价同一产品种类的产品时获得一致性结果,以尽可能支持同一种类产品的可比性。是为创建特定产品类别的环境产品声明提供规则、要求和指南的规范性文档。
Product Environmental Profiles 产品环境概况
是根据ISO14025标准定义的环境声明。该声明提供了从产品生命周期评估获得的量化环境数据。产品环境概况基于生命周期评估,量化评估产品生命周期各个阶段相关的环境影响:从原材料提取到加工、材料加工、制造、分销、使用、维修和保养,以及处置或回收。这些指标可以根据影响区域或环境影响进行分类。是电气、电子和供暖及制冷行业产品环境申报的国际参考计划。
Product Specific Rules 产品特定原产地规则
为产品类别中的特定产品定义的规则,是各国为了确定商品原产地和地区而采取的法律、规章和普遍适用的行政命令。
Raw Material Depletion 原材料消耗
此指标是用来量化产品生命周期内的原材料消耗。企业的原材料消耗总量包括用 于制造合格产品、次品或废品所需的原材料数量,以及在生产过程中的工艺性损耗和余料等边角料的使用量。
RE100 RE100倡议
由全球最大的碳排放数据披露平台“CDP碳披露”,和联合国气候组织联合发起的全球倡议,旨在推动企业所使用的电力100%来自可再生能源。加速实现全球电网零碳排放。加入RE100的公司,须承诺不晚于2050年全部使用绿电,并且每年要披露其用电数据和目标进展。
Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals 欧盟REACH法规
欧盟《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(简称欧盟REACH法规),是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。规定产品的生产过程中禁止使用的有害物质,并跟踪流程和产品中使用的高度关注物质。欧盟REACH法规,将欧盟市场上约3万种化学产品及其下游企业的产品,分别纳入注册、评估、许可3个监控系统,未纳入该系统的产品不能在欧盟销售。
我们的方针是遵守REACH限制,并在全球范围内提供SVHC信息。由于这些物质也受到许多当地法规的管制,提供欧洲以外地区的信息对于符合当地法规和要求至关重要。我们的政策还包括在日落日期之后移除高度关注物质(SVHC),这意味着拥有施耐德电气绿色生态标志的产品,不会使我们的客户接触到最危险的物质。
Recyclability 可回收性
指的是废弃物材料或产品能够被回收、再处理,并以原材料或新产品的形式重新利用的能力。可回收性是广泛传播的物料效率指标之一。非政府组织和法规经常以此为目标 ,以减少生产设备产生的废料和关键原材料的损失。
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 减少毁林和森林退化导致的排放
为推动发展中国家减少碳排放制定的REDD+战略,英文简称REDD+。其中,“REDD”代表“减少发展中国家毁林和森林退化造成的排放”。“+”代表保护气候的其他与森林相关的活动,即森林的可持续管理以及森林碳储量的保护和增加。国际社会已形成两个REDD+战略:
一个是联合国REDD计划,也称UN-REDD。由联合国粮农组织、开发计划署、环境规划署三方的联合行动,在REDD早期,三机构集合其力量,帮助发展中另一个是世界银行森林碳伙伴基金的REDD+。它规定,要获得REDD+基金,一国必须制定减少毁林战略。该基金目前召集了54个国家和机构,包括36个涉林国家和18个捐资国。其中,该基金下的“准备基金”,主要目标是为各国提供资助制定REDD+战略,建立落实战略的制度和机构准备基金。指发展中国家通过减少毁林与森林退化减排,以及森林保护、可持续管理、增加森林碳库。一个旨在为森林中储存的碳创造财务价值,并激励减少因森林砍伐和退化所产生的温室气体排放的机制。REDD+的目标是减缓、阻止并最终扭转森林损失,同时保护当地社区和居民的权利。
Refinitiv 路孚特
全球领先的金融市场数据和基础设施提供商之一。在线数据库收集公众和企业提交的ESG 数据,并生成ESG评分,该评分旨在衡量公司对减排、环境产品创新、人权、股东等的承诺。
Renewable Electricity 可再生电力
泛指利用可再生能源(可再生能源,指自然环境为人类持续不断提供的有用能量的物质,其产生和使用具有持续不断或循环往复的自然特征,比如水能、风能、太阳能、地热、海洋能、生物质能等。) 通过一定工艺流程发电而产生的电力。
Repairability 可修复性
指修复产品的便捷程度,适用于任何被确定为有故障并需要修复的物品。它涵盖在产品定期维护计划之外进行更换、拆除或维修的任何备件、组件。例如,对于开关柜模块化组件的可修复性会显着提高;使用软件提醒用户哪个子系统出现故障;使用标准化部件和紧固件;以及易于访问最常被替换的部件。
Representative Concentration Pathways 代表性浓度路径
由气候科学家理查德·莫斯带领的团队对主要的四种对未来碳污染水平的预测结果,称其为“代表性浓度路径”。这些代表性浓度路径反映了不同温室气体排放造成的额外变暖效果。代表性浓度路径的目的是建立一系列温室气体排放趋势模型,用来评估气候变化对不同领域的影响及采取应对措施的效果的重要工具。
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 关关于限制在电子电气设备中使用有害成分的指令
由欧盟立法制定的一项强制性标准,又称欧盟RoHS。主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电器电子产品中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共六种物质,并重点规定了镉的含量不能超过0.01%。
Science-based Targets (SBTs) 科学碳目标
根据《巴黎协定》企业碳减排目标设定,以将全球升温幅度控制在1.5摄氏度以内的减碳水平为根本目的,而设置的减排目标。这些目标基于最新的气候科学,旨在让公司或组织的减排与实现《巴黎协定》目标所需相一致。
Science Based Targets initiative (SBTi) 科学碳目标倡议
该倡议成立于2015年,由全球环境信息研究中心、联合国全球契约组织、世界资源研究所和世界自然基金会之间协作制定,是全球第1个为企业设立净零碳排标准的减碳框架。SBTi所主张的是“以科学为基础的净零排放行动”为了协助企业设定近期与长期的减碳目标,提供企业明确的减排途径,设定碳排量目标的指引、标准、减碳建议,以符合《巴黎协定》的目标。
Scope 1 Emissions 范围1排放
来自公司拥有和控制的资源的直接排放。这包括固定燃烧、移动燃烧、无组织排放、过程排放四个领域,范围1中的排放计算最简单。
Scope 2 Emissions 范围2排放
间接电力排放,由购买的能源(包括电力、蒸汽、加热和冷却)产生的间接排放各公司通过核算范围2的排放 ,可以评估改变用电方式和温室气体排放成本的相关风险与机会。
Scope 3 Emissions 范围3排放
未包括在范围1和范围2内的所有其他间接排放,是更具体和难以跟踪的排放。例如,采购材料的提取和生产、废物处理、员工上下班通勤(汽车、 巴士等)、商务旅行(航班、火车、租车、酒店等)以及公司的价值链活动所产生的排放。范围3的数据最难获得。
SEC Climate-related Disclosures Rule 美国证券交易委员会气候披露新规建议稿
美国证券交易委员会(简称SEC)提出的规则,旨在要求上市公司全面披露公司运营过程中的温室气体排放数量以及气候变化对公司业绩可能构成的实质性威胁,防范对投资人权益构成不利影响。包括范围 1、范围2、范围3的排放。
SF6-free 无六氟化硫
一种绝缘性能卓越的气体。但其导致的全球变暖潜势比二氧化碳高出25200倍,使其成为全球变暖潜势最高的气体之一。
Silicone 硅酮
硅酮俗称硅油或二甲基硅油,是有机硅氧化物的聚合物,是一系列不同分子量的聚二甲基硅氧烷,黏度随分子量增大而增加。该品化学性质稳定,疏水性强,不溶于水,溶于汽油、甲苯等非极性溶媒。通常是一种液体或柔性、橡胶状塑料,具有低毒性、高耐热性和良好的电气绝缘。
当产品不包含硅树脂部件时,为施耐德电气产品定义了专门的要求(无硅树脂要求)。
Solar Power (Photovoltaic) 太阳能
即太阳光伏系统,也称为光生伏特,简称光伏,是指利用光伏半导体材料的光伏效应而将太阳能转化为直流电能的设施。光伏设施的核心是太阳能电池板。这些电池由半导体材料制成,例如硅,它们将来自太阳光的能量转换为直流电。然后,直流电通过逆变器转换为交流电,逆变器可用于为住宅、楼宇和其他系统供电,或存储在电池中以供日后使用。
Solar Power (Thermal) 太阳热能
太阳热能是利用太阳的热能发电的过程。这通常通过使用太阳能集热器来实现,太阳能集热器是吸收太阳能量并将其转化为热量的设备,产生蒸汽,为发电机的涡轮提供电力。
Standard & Poor’s Corporate Sustainability Assessment (S&P’s CSA) 以标普全球发起的企业可持续发展评估
是全球规模最大的企业级可持续发展实践年度评估之一,也是全球投资者投资决策、数据分析的重要依据。评估通过连贯一致的分析方法,对企业的治理、环境保护、社会责任等多维度指标进行分析,将每家企业的平均1000个数据点进行分析并转化为ESG评分,全面反映企业的ESG管理和信息披露水平。
Substance of Very High Concern (SVHC) 高度关注物质
这是欧盟REACH法规针对其CMR物质(即具有致癌性、致突变性、致畸性的物质)、PBT物质(具有持用性、生物累积性和毒性)或同等关注物质列表。在欧盟内,产品在部件级相关物质含量在0.1%以上必须申报。
Sustainability 可持续发展
当代的科学发展观的基本要求之一。关于自然、科学技术、经济、社会协调发展的理论和战略。可持续发展主要包括社会可持续发展、生态可持续发展、经济可持续发展。既满足当代人的需求 ,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。
Sustainability Accounting Standards Board 可持续发展会计准则委员会
指一家美国的非营利组织,该组织致力制定对财务产生实质性影响、有助于投资决策的行业ESG披露准则。
Sustainable Finance Disclosure Regulation 欧盟可持续金融信息披露条例
欧盟可持续金融战略的重要支柱之一,为金融产品制造商和金融顾问面向最终投资者制定欧盟可持续发展披露义务,旨在提高金融产品可持续发展的透明度,从而帮助投资者做出更明智的投资决策 ,引导投资流向更可持续发展的活动。
Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 气候相关财务信息披露工作组
工作组由二十国集团(简称G20)辖下的金融稳定委员会于2015年成立,该工作组的目标是议定一套一致性、自愿性的气候相关财务信息揭露建议,协助投资者了解相关实体的气候风险。企业、城市、甚至是非营利组织等实体都可以采用工作组的建议来衡量气候风险,并向其股东或利益相关者报告。
Traceability 可追溯性
在可持续发展方面,可追溯性是指跟踪和了解产品、材料或服务在整个供应链或生命周期内所产生的环境、社会和经济影响的能力。它有助于识别可加以改进的领域并评估产品或服务的总体可持续性。
United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) 联合国气候变化框架公约
联合国大会于1992年5月9日通过的一项公约。1994年3月21日,该公约生效。地球峰会上由150多个国家以及欧洲经济共同体共同签署。公约由序言及26条正文组成,具有法律约束力,终极目标是将大气温室气体浓度维持在一个稳定的水平,在该水平上人类活动对气候系统的危险干扰不会发生。
United Nations Global Compact (UNGC) 联合国全球契约
是一项无约束力的联合国契约,旨在鼓励全球的企业采取可持续和具有社会责任感的政策,并报告其执行情况。要求各企业在各自的影响范围内遵守、支持以及实施一套在人权、劳工标准、环境及反贪污方面的十项基本原则。
United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) 联合国责任投资原则组织
联合国官方组织,帮助投资者理解环境、社会和公司治理等要素对投资价值的影响,并支持各签署机构将这些要素融入投资战略、决策及积极所有权中。
United Nations Sustainable Development Goals 联合国可持续发展目标
英文简称SDGs,指联合国制定的17个全球发展目标。在 2000-2015年发展目标(MDGs)到期之后继续指导2015-2030年的全球发展工作。2015年9月25日联合国可持续发展峰会上,193个成员国正式通过17个可持续发展目标,旨在从2015年到2030年间以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题,转向可持续发展道路。
Upgradeability 可升级性
对于软件,这意味着产品可以通过可下载的数字模块进行升级,从而改进其功能、性能或容量。对于硬件,可以物理添加或更换组件以实现改进。
Vigeo Eiris(V.E.) V.E.评估
信用评级机构穆迪(Moody's)的子公司Vigeo Eiris,提出的ESG解决方案的一部分,提供ESG、气候数据和可持续发展评级,其中包括ESG评分、分析、可持续性评级和可持续财务审阅者、验证者服务等。
Water Depletion 水资源紧缺指标
计算消耗水量的环境指标,包括饮用水和来自工业来源的水。它使用立方分米表示。根据国际上对水资源紧缺指标的定义,如果一个国家所拥有的可更新的人均淡水供应量每年为500立方米以下,即为极度缺水。
Water Eutrophication 水富营养化
指的是水体中氮、磷等营养盐含量过多而引起的水质污染现象。其实质是由于营养盐的输入输出失去平衡性,从而导致水生态系统物种分布失衡,单一物种疯长,破坏了系统的物质与能量的流动 ,使整个水生态系统逐渐走向灭亡。
Water Toxicity 水质毒性判定指标
是一种环境指标,逐步成为评价水质污染的手段之一。用来测量水中若干物质的通常可接受浓度和该物质在整个生命周期内释放的数量。
Watt-hour (Wh) 瓦时(电能单位)
电能的单位,指一个能量量度单位。瓦时(Wh)是相当于1小时消耗功率1瓦的能源单位。它通常用来表示电气设备消耗的能源或者电源产生的能源量。
Wind Power 风力发电
指把风的动能转为电能的发电形式。风能是一种清洁无公害的可再生能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,它是一种不产生任何排放也不消耗自然资源的可再生能源。
可持续发展是指在不影响子孙后代满足其自身需求能力的情况下满足当前需求的能力。这是一个整体研究方法,考虑到发展的经济,社会和环境方面。
本可持续发展相关词汇表中包含的一些关键概念和名词是:
CDP碳认证、碳信用、循环经济、气候中立、气候变化、气候风险、减碳、能源属性证书、能效、能源管理、ESG、重要性评估、公司净零温室气体排放、电力购买协议、范围1排放、范围2排放、范围3排放、SEC气候相关披露规则、风电。