我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

善用创新微电网解决方案,解锁企业能源转型价值空间

当前,在加快推进能源绿色低碳转型和构建新型电力系统的背景下,新能源的建设和应用正沿着高质量发展的路径一路疾驰。国家能源局组织发布的《新型电力系统发展蓝皮书》就指出,建设高比例新能源供给消纳体系是新型电力系统的主线任务,非化石能源发电将逐步转变为新型电力系统的装机主体和电量主体。

提升新能源的供给消纳比例,绝非泛泛而谈。7月31日,国家能源局在新闻发布会上公布了2023年上半年可再生能源建设与运行情况。上半年,全国风电新增并网容量2299万千瓦;风电平均利用率96.7%,同比提升0.9个百分点。同为上半年,全国光伏新增并网容量7842万千瓦;光伏发电利用率98.2%,同比提升0.4个百分点。从以上这组数据不难看到,我国新能源不仅在并网容量上实现快速增长,对现有新能源发电的消纳能力也在不断提升。

在我国,自“十四五”以来,新能源建设坚持“集中式”与“分布式”并举,既有根据各地优势资源禀赋、集中建设的集中式新能源基地,通过以特高压为核心的坚强电网实现跨地区的清洁能源输送;也有各地自发建设、自用自发的分布式新能源项目,例如通过推进用户侧新能源建设等形式,有效利用各地园区、企业、民居等屋顶光照资源的分布式光伏项目,以分散方式、小容量接入电网,通过智能微电网实现就地消纳。

7w313c8hf3-phpeplffl

提升分布式新能源应用和产业电气化势在必行

作为全球能源管理的数字化转型专家,施耐德电气对于新型电力系统的构建同样可以通过完整的未来电网解决方案,提供创新技术和应用支撑。特别是对于新能源发电及消纳,施耐德电气具有广泛的经验和深入的洞察。

近期,施耐德电气系统及服务业务全球执行副总裁Frederic Godemel就指出,成功实现能源转型的重要挑战包括分布式能源集成、适当的能源政策和工业流程电气化。他谈到,绿色的地球依赖于绿色的能源,这意味着企业需要增加对风能、太阳能等可再生能源的使用,并构建更为高效的源网荷储一体化系统。

他还指出,推动需求侧的电气化,特别是工业过程的电气化同样是关键挑战。目前,有78%的工业部门尚未实现电气化,存在着巨大的改善空间。如果工业企业能够进一步推动生产运营的电气化,例如利用电能实现工业加热及物料运输等过程,同时充分利用分布式新能源和微电网等系统,或通过采购和使用绿色电力,提升对绿色能源的使用比例,将不仅有利于推进企业自身的可持续转型,也能够带来可观的环境效应。

EcoStruxure™微电网顾问:解锁企业能源转型空间的“金钥匙”

其实,这样的企业需求,正广泛存在于长三角、珠三角等产业集群地带和各省市工业园区,一旦能够加速推进,则蕴藏着巨大的能源转型空间。而施耐德电气未来电网解决方案中的微电网解决方案等利器,则恰恰能够成为“解锁”这一空间的金钥匙。

施耐德电气推出的微电网解决方案,以EcoStruxure™微电网顾问作为核心,采用基于AI的独有优化控制算法,可以助力企业充分利用本地部署的分布式新能源、储能设备、柔性负荷等资源,并加强运营及业务能力。EcoStruxure™微电网顾问通过对实时数据的收集和分析监测各设备的运转情况及能效,并根据实时电价、天气数据及用电量,适时调整资源调配,让厂区和园区实现从新能源发电端,到电能储存、负荷用电需求的完美平衡,成为一个积极贡献低碳转型价值的能源“产消者”。

在这方面,以EcoStruxure™微电网顾问为核心的微电网解决方案,已经在众多实际应用案例中验证了其卓越价值。在施耐德电气携手国网无锡供电公司、国网无锡综合能源公司共同打造的“无锡零碳灯塔制造示范园”中,EcoStruxure™微电网顾问基于智能AI算法大幅度提升了能源调度的性能,提升了对能源消费和本地生产的预测能力。在确保系统100%安全可靠运行的前提下,实现分布式光伏的100%利用,工厂运营阶段平均度电成本降低7%。

再如,施耐德电气北京工厂同样受益于EcoStruxure™微电网顾问,显著提高了工厂新能源电力的渗透率和经济效益,配合节能改造等手段,实现了一年节约10万度电、三年内能源消耗降低10%的成果。

这样的发展方向,也和《新型电力系统发展蓝皮书》中提出的结合工商业园区个性化用能需求,推动分布式新能源就地开发利用、促进新能源多领域跨界融合发展等任务方向高度契合。可以说,助力更多的企业结合自身资源条件,利用微电网解决方案有效就地利用分布式新能源,正是支持构建和完善新型电力系统的一项有力举措。期待在未来,能够有越来越多的企业能够加入能源“产消者”的行列,在实现自身能源管理优化、企业可持续转型的同时,不断丰富新型电力系统用户侧综合能源利用的场景和生态,为自身和社会解锁更多的低碳价值。