缘起:落子中国
与大多数国际品牌脍炙人口的创业故事一样,Foxboro公司的百年历史起源于1908年在美国马萨诸塞州福克斯伯勒发生的一起合伙创业。但有点区别的是,从后来Foxboro一系列的品牌里程碑事件中,不难发现,自从1920年代创造出第一款Model 10 Stabilog比例加复位控制器以来,Foxboro绝大部分的时间都紧紧围绕着工业控制自动化的主线业务不断创新突破。例如1950年代发布全尺寸图形面板仪表并成功发布首款磁流量计,1970年代推出当时第一款分布式控制系统SPEC 200,尤其是在1987年推出了时至今日仍然赫赫有名的全球开放式DCS系统——I/A Series system,包括围绕这一平台不断创新的一系列过程传感器、Tricon安全技术、MESH控制网络、APC先进过程控制等技术,几乎一手铸就了Foxboro后面几十年在全球过程自动化领域的强势地位。凭借这种硬核技术支撑,Foxboro始终保持着自身在全球生产制造行业和基础设施行业领域中,作为领先的控制系统、软件、服务整体解决方案提供商的地位。
Foxboro落子中国,既有1980年代中美关系积极向好的大背景,也有中国当年通过大力投资建设石化、化工、油气等流程项目,积极引进全球高科技的机遇,当然同样也离不开双方公司高层的高瞻远瞩。
1982年4月12日中美双方在京签订合资协议
1983年4月13日是一个值得被铭记的日子,由美国Foxboro公司与上海仪电控股 (集团) 公司共同投资的上海福克斯波罗有限公司在上海漕宝路161号正式剪彩。时至今日,相信很多行业前辈提起这条路都还耳熟能详,堪称那些年来中国仪表行业的“朝圣地”,它见证了中国自动化仪器仪表行业的变迁,也揭开了Foxboro中国业务生根发芽至枝繁叶茂40年之序幕。
传承:创新前行
作为一家专注于工业控制系统的全球技术专家,Foxboro中国的发展历程,可谓在一代又一代的技术平台创新中不断进行着传承与本地化发展。从早期的SPEC 200、SPEC 200 Micro、SPECTRUM分布式控制系统,到I/A Series 控制系统的横空出世,老Foxboro人曾有过一句豪言壮语:“只有你想不到的控制方案,没有我们实现不了的控制策略。”再到1990年被英维思(Invensys)收购后推出基于MESH网络的I/A MESH控制系统,以及2014年被施耐德电气收购后推出并传承至今的EcoStruxureTM Foxboro DCS过程自动化系统,一条始终致力于DCS技术创新的主线脉络异常清晰——即始终贴合客户需求和技术趋势,完成从硬件到软件、从模拟量到数字量、从封闭到开放、从控制到优化、从自动化到数字化的一次次华丽转身——这也让Foxboro品牌得以始终传承,并不断影响着一代又一代的中国客户。
40年来,Foxboro中国业务已遍及中国化工、炼油、石化、发电、钢铁、水泥、玻璃、制药、食品和海上石油平台等主要流程行业。尤其是中国的第一批电厂以及第一批石油炼化工厂的常减压、催化、加氢、延迟焦化等主要炼油装置的应用,都是从最早的模拟量DCS系统SPEC 200应用开始,不断跟随Foxboro的平台进行创新升级,成为Foxboro的忠实拥趸而直至今天。
40年来Foxboro中国始终选择的是一条与客户共同成长的道路。很多电厂和石化厂都是从SPEC 200开始就成为Foxboro的忠实用户。例如常熟电厂,就堪称Foxboro产品应用的“集大成者”。从第一代SPEC 200开始尝到了通过降低抄表工作强度并实现电厂仪表集中展示带来的高效益,到后来用I/A Series系统对4套20万机组全部进行了升级换代,得益于Foxboro所有产品均支持向下兼容,可尽量保护原有投资,通过这一有计划的持续升级过程,常熟电厂轻松完成了向数字电厂的转型。在巨化热电厂,随着新技术的迭代、老基础设施的升级改造,Foxboro与其共同挖掘了热电行业无人值守的理念,提高热电厂运行效率和操作效率。
1984年4月30日美国总统里根访问公司 在装配车间焊接线路板
Foxboro自落子中国以来,也受到了政府与社会的广泛关注,取得了诸多荣誉。其间不乏包括1984年里根总统访问公司、1987年时任美国国务卿基辛格参观公司,上海市多任市长书记的访问,以及从部长到国家总理的亲切关怀视察。
1987年9月美国国务卿基辛格参观公司并题词
1991年12月,Foxboro中国公司取得了一个历史性的突破——成为中国首个获得ISO 9001国际质量合格证书的企业,为缩短我国仪表行业乃至工业领域与国际先进水平的差距做出了标杆性贡献。在随后的几年里,来Foxboro工厂参观交流的企业络绎不绝,同时工厂质量体系方面的专家也陆续到全国企业进行交流分享。这些经验帮助了越来越多的企业通过国际质量体系认证,为他们以后走出中国、打开全球市场奠定了基础。
1991年12月21日ISO9001国际质量 合格证书颁证仪式
新篇:奔赴山海
40年过去,于2014年被施耐德电气收购之后的Foxboro中国,在全面数字化、绿色化的浪潮下,无论是技术的更迭还是本地化的业务进取,都迎来了一个崭新的时代。
2014年,施耐德电气宣布推出新一代EcoStruxure Foxboro DCS过程自动化系统,对以可靠性和面向未来工业架构而著称的Foxboro I/A Series 控制系统进行了扩展,并融合了世界一流的Triconex安全技术,可为企业客户提供一个基于组件对象的工程环境。整个系统由新型的高速控制器、现场设备管理工具、维护响应中心、企业历史数据库、多层冗余及网络安全性强化系统构成,能对世界上众多庞大、复杂的流程设施进行控制和保护。
简单来说,施耐德电气通过EcoStruxure Foxboro DCS过程自动化系统的推出,融合了控制技术强大的I/A Series系统和AVEVA系列数字化软件的优势,从而能够更加完整地给用户提供一站式的平台服务。在方案层面,这一系统几乎覆盖了从现场仪表,到控制系统、安全系统,再到上位的优化,最后到数字化工厂设计与运维的完整体系。在应用层面,这一系统可以完全适应不同的流程行业和不同的装置应用场景,从自动化到数字化再到绿色化,让流程行业从现在到未来皆有了一体化解决方案的支撑。
风华四十载,焕新赴山海。40年前,Foxboro凭借无与伦比的勇气与眼光投身中国市场,而后这40年来一代又一代的Foxboro中外工程师专家更加勤耕不辍、创新前行,到如今在数字化时代施耐德电气赋予这一品牌全新的力量。Foxboro的中国故事,也许才刚刚开始。