随着构建以新能源为主体的新型电力系统进入关键期,储能作为新能源的“稳定器”,如何不断突破技术壁垒以创新解决方案延长储能产业链、提升新型储能安全,充分发挥其削峰填谷、快速响应的作用,成为了能源产业共同关注的焦点。
作为储能行业全解决方案的电气安全专家,施耐德电气多年来始终紧握市场需求和热点,凭借对储能技术发展和市场需求的深刻洞察,以及在电气化+数字化领域的丰富经验和快速创新迭代能力,在本次展会上重磅展示了覆盖集中式与簇控式大储、工商储模块化与小型用户侧的全场景储能解决方案,赋能客户实现安全可靠、高效运营、竞争力持续提升三大价值,充分诠释了施耐德电气在储能领域的多维实力。首先,施耐德电气储能解决方案采用拥有创新机电结构并通过高质量标准和严格测试的产品,能够有效提高解决方案的安全可靠性;其次,施耐德电气能够提供从规划设计到运营维护的一站式服务,助力用户提升效率;同时,基于对储能行业的深入全球专业洞察和卓越的创新研发能力,该解决方案精准匹配了储能主机厂和海内外市场的最新需求,可为客户持续增强竞争力提供支持。
此外,针对储能行业应用场景的特性,施耐德电气推出了一系列专为行业应用需求而生的创新定制产品。其中,专为储能行业打造的DC1500V EasyPact融合开关,搭载了施耐德电气创新专利的机械和电气结构,通过功能融合的方式用单个元器件替代了传统电池柜高压箱内隔离开关+高压直流继电器的功能,在优化高压箱内部空间、节省安装接线时间实现降本提效的同时,还减少了传统高压箱继电器在大电流情况下易粘连的安全隐患。
针对直流应用场景,施耐德电气EasyPact DC Switch Disconnector直流隔离开关采用大开距双触头的设计,具有高耐受短路电流,配合其在高海拔&高温下的出色性能及IP66高防护手柄,打造更安全可靠的储能解决方案;ComPacT NSX DC EP 直流断路器的创新功能和材料应用为其带来了强大性能,在1500V下分断可达50kA,在保证大电流下的灭弧稳定性与更长的电气寿命;MVS DA1系列产品是广泛适用于新能源储能、制氢、光伏等行业的1500V直流隔离开关。其额定电流范围1600-4000A,可以广泛应用于不同功率的新能源设备,其采用创新的直流引弧技术和回路设计,确保可靠承载和带载分断直流电流,关键部件使用专用耐烧合金和特殊绝缘材料,能够降低直流电弧对银点的损耗,确保承受短时大电流。
针对户用储能解决方案,施耐德电气全新 Acti9 DC 直流断路器搭载了创新多项专利技术,针对直流电特性和直流应用系统特性专业设计,能够为直流配电提供可靠保障。其丰富的电流电压覆盖范围,可以适用于数据中心、轨交机车、光伏储能、电源基站等多个直流场景。作为Acti9 家族的成员之一,直流系列产品不仅外观,尺寸,安装孔距上与现有iC65系列交流产品保持一致,也可通用电气和机械附件,通过搭配智能附件模块,可以实现直流场景的智能化解决方案。
此外,为了更好地解决当下用能系统的复杂性和难预测性,施耐德电气还推出了全新的智能化分布式能源SDM解决方案(Smart DER Management)。SDM作为一站式软硬件解决方案,将EMS电能调度控制管理系统、PCS或储能型UPS、储能型锂电池、光伏系统、充电桩、负荷控制等进行集成,针对数据中心、关键电源、工商业(如充电场站)等不同场景,为用户实现电能质量治理、降碳节费、扛峰增载需求提供一站式解决方案。
前沿的数字化技术也是助力新能源消纳、推进新型电力系统建设的关键。在本次展会上,在为储能行业带来多维解决方案之外,施耐德电气还展示了其基于强大数字化基因的ETAP电气系统数字孪生平台及微网能源顾问(EcoStruxure Microgrid Advisor)。凭借一站式的能源管理平台,施耐德电气为新能源行业用户提供了完整覆盖从规划设计到运营维护的全生命周期解决方案,为分布式新能源建设提供了更智慧的调度,从而能够助力用户大幅提升新能源的本地消纳能力。
作为能源行业的领军企业,施耐德电气深知众木方能成林,多年来持续强化生态圈建设,为行业上下游伙伴搭建沟通桥梁,共同为产业转型升级提供支持。大会期间,施耐德电气与西安奇点能源股份有限公司、上海采日能源科技有限公司分别达成签约合作,约定将在储能系统电气保护与开断设备应用研究及优质可靠的储能元器件产品、技术咨询和设计咨询服务等领域展开紧密的合作,以期为行业提供更多安全可靠、数智高效和绿色低碳的产品及全生命周期解决方案,共同赋能储能行业用户,并带动更广泛的生态圈共赢共创。
施耐德电气高级副总裁、能源管理低压业务中国区负责人任婧表示:“作为新能源产业的建设者,多年来施耐德电气紧贴行业和用户需求,持续向行业输出安全可靠、绿色高效的产品和解决方案,致力于成为储能行业客户全方位电气安全解决方案最专业的合作伙伴。未来,施耐德电气将持续加强在储能领域的研发投入,推动关键技术突破,为筑牢新型电力系统安全储能基座保驾护航。”
点击此链接,详细了解施耐德电气储能行业解决方案。