什么是 EcoStruxure 架构与平台?
EcoStruxure是施耐德电气开放的、具有互操作性的、支持物联网的系统架构与平台,可以从安全性、可靠性、高效性、可持续性和互联互通性各方面为客户提供价值。EcoStruxure采用物联网、移动、传感、云计算、分析和网络安全领域中的先进技术,实现“创新无处不在”。这包括互联互通的产品、边缘控制以及应用、分析与服务。EcoStruxure已部署在全球50万站点,支持2万多台系统集成商,连接了超过10亿台设备。
EcoStruxure 架构与平台是施耐德电气研发的基于物联网、即插即用、开放式且具有互操作性的架构和平台,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。创新无处不在,从互联互通的产品到边缘控制,以及应用、分析与服务。
通过数字化转型进行优化
高达 80%
工程成本和时间
高达 75%
维护成本
高达 50%
碳足迹
服务于企业的 EcoStruxure 架构与平台
我们利用我们深厚的领域知识和应用经验,跨行业提供数字化解决方案:
有关 EcoStruxure 的事实
45,000 +
开发商和系统集成商
650,000 +
服务提供商和合作伙伴
480,000
部署站点